This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:元件值建议

Guru**** 2815265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394279/lm61460-q1-components-value-suggestion

器件型号:LM61460-Q1

工具与软件:

大家好、团队

关于 LM61460-Q1原理图、我们想知道某些元件的合适值。

要求
开关频率:400kHz
输出电压:10-12V

1. cout
对于 这种情况、建议的是什么?

2. CFF/RFF
对于这种情况、建议的是什么?

谢谢。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirata-San

    请参见下文

    1. cout = 3 * 22uF

    2.Cff = 10pF

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew-San:

    感谢您快速回答。 让我确认一下。

    1.rf=1k Ω、对吗?

    2.输出电容应大于3 x 22uF、对吧? (您不是说 Cout 应该等于3 x 22uF、对吧?)

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirata-San:

    我的意思是、如果您放置3个22uF 电容器(额定值是 VOUT 值的2倍)、应该就足够了。 在您的情况下、此器件可以。

    https://product.tdk.com/en/search/capacitor/ceramic/mlcc/info?part_no=C3225X7R1E226M250AB

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew-San:

    谢谢。

    RFf=1k Ω、对吧?

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew-san:

    RFF=1k Ω、对吗?

    您能给我您的回复吗? 我认为这只是一个确认。

    此致、

    Hriata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirata-San:

    对于 RFF、1K Ω 应该可以。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew-san:

    感谢您的回答。 我明白了。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田