This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861252:TPSM861252RDXR

Guru**** 1867380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395924/tpsm861252-tpsm861252rdxr

器件型号:TPSM861252

工具与软件:

您好!

 TPSM861252RDXR  封装是否有 DXF 文件?

该图非常令人困惑…

谢谢!

Nadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳达夫、您好!

    您可以在本网站下载封装和 dxf 文件

    https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=TPSM861252&package=RDX&pin=7&sid = 0188223bfd8b0021e0f11d6c7540050810016079007e8&c=1

    谢谢!

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢回复…

    我已经检查了超极本文件,它不准确的建议,也没有下载的 DXF 文件:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳达夫、您好!

    在超级库中有 DXF 文件、您可以仔细检查吗?  

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我找到了 DXF 文件、它显示了超库占用空间不准确…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳达夫、您好!

    您能否详细解释您说"不准确"的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳达夫、您好!

    我看不到它们之间的区别。 您的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有禁止区域和 半径、过孔焊盘很大。

    两个 形状之间的间隙是错误的 :

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳达夫、您好!

    我会在内部检查并明天回复您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳达夫、您好!

    石鹏将于下周一给您回复。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳达夫、您好!

    请将数据表图作为参考。 dxf 文件不正确。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送一份 DXF 封装尺寸推荐数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳达夫、您好!

    该文件由 ulibrarian 提供、因此我这边没有正确的版本。 您只能根据数据表自行修改。 很抱歉给您带来不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否要求提供有关 DS 图纸的 TI DWG/DXF 文件?

    它将帮助很多,节省时间和错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳达夫、您好!

    我知道、但我们没有这样的文件。 请理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我曾尝试使用 Ultralibrarian 封装、OrCAD 报告引脚数不匹配。 仔细检查后发现、封装中似乎有一组额外的圆形"引脚"(编号为8、9、10等)、这导致了此错误。 我们能否提供已经过 OrCAD 测试的封装?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们内部只有 Altium 文件、您需要修改 OrCAD 封装、请参阅数据表。 我认为您介绍的额外引脚是散热过孔。 谢谢。