This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:保护电路运行的功率低于预期。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396279/tps1641-protection-circuitry-operates-at-lower-power-than-expected

器件型号:TPS1641

工具与软件:

大家好!

下面的电路会执行意外的保护操作。

TPS16411被放置在 DCDC 的前面、Vin :24V、Vout:10V、Iout:0.5A  来形成一个用于器件保护的电路。

我的客户将其设置为大约20W、但将其限制在大约5W

不过、由于该器件执行保护操作和压降、因此我们正在研究原因。 波形如下所示。

①Vin:24V

TPS16411的②Vin μ A

TPS16411的③Vout μ A

④Input μ A 电流

每个限值都会发生变化、以降低保护的效率、后级中会将 Cin 和 Cout 添加到直流/直流转换器。

但是、它无法解决。

布局如下所示。

电源 GND 连接到左侧和右侧 GND 进行测试。

是否有可以改进的措施?

我们将提供任何其他必要的信息。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke

    [quote userid="551759" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396279/tps1641-protection-circuitry-operates-at-lower-power-than-expected 我的客户将它设置为大约20W、但限制为大约5W

    5W 后是否总是限制功率?  

    此外、您正在使用具有输入至输出短路检测功能的 TPS16411型号。 它可能不适合开关负载(直流/直流转换器)

    请检查以下数据表快照。

    您可以使用 TPS16415进行检查。 相同的 P2P、无输入至输出短路检测。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    有时限制为5W

    检测输入到输出短路的可能性很高。 我推荐 TPS16415。

    为什么在直流/直流转换器的前级中使用时存在输入到输出短路检测故障?

    为什么它是由开关频率和纹波电流的大小决定的?

    请告诉我、仅供参考。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    IN 至 OUT 基本上是漏极和源极短路检测、会由于高开关频率负载和高纹波电流而触发。

    为避免某些型号禁用输入至输出短路检测、以便在开关负载下工作。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我明白了。 感谢您的答复。

    此致、

    Ryusuke