This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:增加负载、PWM 不增加输出相位

Guru**** 2532480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399538/tps53679-increase-the-load-pwm-does-not-increase-the-output-phase

器件型号:TPS53679

工具与软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我增加负载、输出的电流47A、PWM输出仅仅只有一相 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchen:

    您是否可以尝试禁用 DPS 功能、只是为了检查是否所有导轨都正常、如果正常、则尝试在出现任何问题时将阈值更改为观察器、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用 DPS function后、增加负载(40A)、没有三相输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新焊接新的芯片后可三相输出、这是否为芯片问题 μ A