This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:类似器件或更好的 IQ、但带有电流监控器

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2596, TPS2597
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401559/tps25200-similar-part-or-better-iq-but-with-current-monitor

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件: TPS2596TPS2597

工具与软件:

尊敬的技术团队

我正在寻找一款与 TPS25200类似但具有电流监控功能和更好(更低) Iq 的电子保险丝器件。

该器件适用于电池供电设备(3-4.2V 电池)、此处必须进行功耗检查。 TPS25200 IQ 对于我们的应用来说有点高

但是尺寸和功能没问题

您能 建议可以使用哪个器件来实现此目的吗?

提前感谢

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    如果您的应用是低电流(<2A)、则可以考虑 TPS2596。 这具有电流监控功能、但封装(SOIC)略大。  

    如果应用电流大于1A、您也可以考虑 TPS2597。 采用小型2mm× 2mm QFN-10封装。  

    如有任何后续问题、请在此处回复。

    此致、
    Arush