This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:故障排除:不稳定的 VREF 和无 LED 指示灯

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401082/bq24610-troubleshooting-unstable-vref-and-no-led-indicators

器件型号:BQ24610

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前正在与 BQ24610 IC 合作开发电池充电器应用、我遇到了一个需要帮助的问题。

电路详细信息:

  • 电源: 施加到输入端的是20V 直流电。
  • 测量:
    • VOUT: 20V
    • VBAT: 20V (尚未连接到 VBAT)
    • VREF: 不稳定电压、观察到200mV 至400mV 之间的斜坡波形。
    • LED 指示灯: 无法正常工作(无状态指示)。

问题摘要:

在初始测试时、我观察到 VREF 引脚提供的电压不稳定。 经过进一步检查、我发现在 VREF 引脚上错误地安装了100nF 电容器、而不是建议的1uF 电容器。 用正确的值替换电容器可提高 VREF 波形的稳定性、但电压会显著低于预期(约为300mV、而不是3.3V)。 此外、我没有看到 LED 指示灯的任何输出。

请求协助:

如果您能提供任何指导、说明 VREF 不稳定的潜在原因和 LED 指示灯功能缺失、我将不胜感激。 是否需要检查任何其他参数或配置才能解决此问题?

提前感谢您的支持。 我期待您的深入了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    [报价 userid="527228" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401082/bq24610-troubleshooting-unstable-vref-and-no-led-indicators "]
    • 电源: 施加到输入端的是20V 直流电。
    • 测量:
      • VOUT: 20V
      • VBAT: 20V (尚未连接到 VBAT)
    [报价]

    这是一款降压电池充电器、输入电压必须高于电池电压。

    这是正确的原理图吗? VFB 配置为14.2V 而非20V。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我现在已经解决了在检查原理图后、我注意到我在 R16上选择了100K 电阻器、而不是10R、这肯定会限制可用于 VCC 和 VREF 的电流、从而导致过载。 我将电阻器更改为10R、现在获得了 PGOOD LED 和预期的电池电压。

    感谢您的答复

    Craig