工具与软件:
尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我目前正在与 BQ24610 IC 合作开发电池充电器应用、我遇到了一个需要帮助的问题。
电路详细信息:
- 电源: 施加到输入端的是20V 直流电。
- 测量:
- VOUT: 20V
- VBAT: 20V (尚未连接到 VBAT)
- VREF: 不稳定电压、观察到200mV 至400mV 之间的斜坡波形。
- LED 指示灯: 无法正常工作(无状态指示)。
问题摘要:
在初始测试时、我观察到 VREF 引脚提供的电压不稳定。 经过进一步检查、我发现在 VREF 引脚上错误地安装了100nF 电容器、而不是建议的1uF 电容器。 用正确的值替换电容器可提高 VREF 波形的稳定性、但电压会显著低于预期(约为300mV、而不是3.3V)。 此外、我没有看到 LED 指示灯的任何输出。
请求协助:
如果您能提供任何指导、说明 VREF 不稳定的潜在原因和 LED 指示灯功能缺失、我将不胜感激。 是否需要检查任何其他参数或配置才能解决此问题?
提前感谢您的支持。 我期待您的深入了解。