工具与软件:
你(们)好、
我们已通过 TI CPR 页面提出了 FA 请求#CPR241104075、但它已被 TI 支持中心拒绝、并建议我们向 E2E 设计支持中心提出问题。
因此、我们需要您的指示如何继续解决此重启问题。
以下是详细信息:
1.问题描述 M10步骤3 (我们的型号名称) 测试站出现自动重启问题。
2.故障元件是 TI PMIC、MPN#TPS650940A0RSKR
2.故障率:250件中有18件、F/R=7.2%。
3、故障是在大规模生产中发现的。
4.我们已经为此 PMIC 完成了分析和交换测试:
4.1 发现可疑部件的 SCOP 波信号被拉低














4.2发现 PMIC 后面的故障符号、 故障组件的日期代码都相同:DC 2228、DC 2224没有报告任何问题