This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV3842:EMI/EMC 认证

Guru**** 2557310 points
Other Parts Discussed in Thread: LV3842, TPSM33615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398637/lv3842-emi-emc-certification

器件型号:LV3842
Thread 中讨论的其他器件: TPSM33615

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将设计一个新的电路。 输入为24VDC、 输出为5V/ 350mA。 我选择 LV3842作为开关控制器。 我的产品需要 CE 认证。 获得 EMI/EMC 认证需要多加注意?

由于这是新设计、只要符合预算、我甚至可以更改控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 关于传导 EMI、原理图和布局在设计中非常重要。

    • 您需要遵循 适用于您的应用的所有数据表建议。 数据表中的便利指南从数据表的第9节开始。
    • 还建议使用 π 型滤波器来设计良好的 EMI 解决方案。 请参阅此 应用手册 以了解如何设计输入滤波器。
    • 您还需要遵循数据表第9.4节中提供的布局指南。

    对于新器件、 我们还有其他转换器、提供展频和更小的封装等有助于改善 EMI 性能。 对于您的应用、我可以建议将 LMR43606用作转换器或将 TPSM33615作为模块。 对于这些器件、建议也与上述相同、但由于这些器件较新、更易于使用以通过 EMI 认证。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您提供指导。 LMR43606和 TPSM33615都超出了我的预算。 因此、到目前为止、我将仅继续使用 LV3842。
    我又收到一个问题。 如果我使用更高的输出电容和输出电感值(比设计公式指定的值更大)来提高输出性能(输出纹波和峰值电流)以及 EMI/EMC 干扰、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    对于更高输出电感器、您将降低通过电感器的电流纹波、从而减少器件中的开关损耗、提高效率和 EMC。 需要注意的是、如果电感增加得过低、器件的内部控制环路可能无法正确调节、因为它依靠该信号来调节输出电压。 信噪比对于比较器来说可能太低、因此 TI 建议使用一个电感值、将电流纹波置于器件能够承受的最大电流的20-40%范围内。  

    对于更高的输出电容器、您将获得更好的瞬态结果、但您的环路响应可能会因此显著减慢。 这会损害负载调节、并且您会看到 比数据表图7-4中的变化更大的变化。 TI 建议将交叉频率保持在开关频率的10%左右、以确保适当的调节。 至于 EMC、您不应该看到过大的影响(如果有)。 影响 EMI 性能的主要因素是 π 型滤波器并遵循布局指南。  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的约书亚、

    感谢您的答复。 在我的设计中、我将尝试使该值尽可能接近建议值。 可能会将电感保持在较高侧、因为电路可能并不总是消耗满载电流、并且根据设计公式、我发现较低的电流需要较高的电感值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    听起来不错。 请注意、该公式旨在与 Iout 最大值(此器件为600 mA)配合使用。 峰间纹波电流公式可用于确定在使用特定电感器时将观察到的电流纹波。 您当然可以使用更大的电感器来降低纹波、但一条良好的经验法则是确保电感器电流纹波介于600 mA 的20%至40%之间。  

    谢谢你。

    Joshua Austria.