This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:数据表将 RevB 更改为 c.

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402366/ucc27201a-the-datasheet-change-revb-to-c

器件型号:UCC27201A

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道为什么更改数据表。 (修订版 B 至 C)
(拼写错误或流程更改?)

延迟时间         :18ns→20ns
延迟匹配      : 2ns→4ns
TJ                :-40~140℃→-40~150℃
驱动电流/源:4A→3.7A

BR
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kengo、

    感谢您解答有关 UCC27201A 的问题。

    本产品最近发布了 PCN。 有关所有更改的内容的信息、请参阅 PCN。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    是的、我明白了。
    所有这些更改都是由 PCN 进行的吗?

    BR、
    Kengo/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kengo、

    是的、数据表中与修订版 C 相关的变更源于 PCN。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willianm 先生、您好!

    谢谢、我理解。

     顺便说一下、您能告诉我、为什么详细的流程更改会更改延迟时间、延迟匹配、Tj 和驱动电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kengo、

    使用 PCN 时、流程变更需要重新设计驱动器、目标是使规格尽可能靠近之前的 PCN 器件。

    谢谢!

    William Moore