This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:适用于 ADL-N 平台?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399840/tps65994ae-suitable-for-adl-n-platform

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65991、、、 TPS65994

工具与软件:

您好!

我们正在开发基于 Intel ADL-N 平台的工业 PC、并需要实施具有 DP 交替模式的双 USB-C 端口。 此 Intel 参考设计使用 TPS65991来提供单个 USB-C 端口、因此我们需要另一个器件。  

您能否确认 TPS65994AE 是否是用于此平台的正确版本、或者我们是否需要其他后缀? 此外、您能否建议应与谁联系以访问安全资源? 我们通过 Arrow 进行了尝试、但他们表示他们没有 FAE 可以帮助该申请。 我们与 TI 签订了 NDA、但我不确定它是否仍然有效以及/或者是否涵盖了 TPS65994。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="610605" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399840/tps65994ae-suitable-for-adl-n-platform 能否确认 TPS65994AE 是否是可用于此平台的正确修订版

    如果您不打算遵循 USB 规范、这是正确的。 TPS65994AE 旧款、无法通过100% USB-IF 认证。 它通过了旧版规范的认证、因此可以使用。  

    [quote userid="610605" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399840/tps65994ae-suitable-for-adl-n-platform 此外、您能否就访问安全资源的问题建议联系谁?

    您可以使用此链接: https://www.ti.com/drr/opn/TPS65994-DESIGN 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问 TPS65994AE 是否是适合 ADL-N 平台使用的器件的主要原因是安全资源请求被拒绝、因此我想知道这是否是因为应该改用其他器件。

    是否有办法上报此请求? 我们基本上已经完成了硬件设计、而且确实需要访问软件才能完成和交付产品。 我们以前没有拒绝任何请求、因此我想知道为什么现在会这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道为什么它被拒绝。 请重新提交和/或请求拒绝理由。 我不熟悉您的请求、但这些是后续步骤。  

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    我在3周前已重新提交请求、但到目前为止尚未收到答复。 是否有办法直接就此事与 TI 内部人员联系?

    此致、
    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以、请使用更新的信息重新提交? 我看到拒绝的原因是请求中的细节太少。  

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提出的第二个申请仍处于活动状态、因此单击"立即申请"链接仅会显示"访问待处理"页面。

    我不是100%肯定的,但如果我记得正确,当我第二次提出要求,它没有让我输入任何关于项目的其他信息,像第一次一样。 我可以提供更多详细信息、但需要知道需要什么以及现在如何提供。

    谢谢!

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能就是问题所在。 好的、我们可以拒绝它并让您重新提交。 请重试、并提供与第一轮相似的信息。  

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filip、

    请立即查看。 您应该拥有访问权限!

    谢谢!

    Chris