This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:生产线中的保护器校准

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400982/bq27z746-protector-calibration-in-the-production-line

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队成员:

检查 此 E2E 主题、我们知道客户应该有两种方法在生产线上进行 OVP/UVP/OCC/OCD/SCD 校准。

方法1)。  使用基准电压对生产中的每个电量计进行校准、以实现高精度

方法2)。 若要 使用保护器调整功能以降低精度、但可以在生产中写入寄存器、而不需要参考电压

 基于以上两种方式、我的客户有一些问题需要您在下方发表意见:

对于方法1)、我们是否有一个推荐/方法来访问以下" Protector 阈值 "页面  中找到)、然后将原始 IVT 值输入/写入"Applied Voltage"中、 然后   通过 其设备(MCU)执行 OVP/UVP/OCC/OCD/SCD 校准?

方法2)。  我们是否有一个推荐/方法来访问以下" 保护器调优 "页面 中找到)、然后将原始 IVT 值输入/写入目标、然后   通过 其设备(MCU)执行 OVP/UVP/OCC/OCD/SCD 校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不确定我是否能完全理解您在这里提出的问题、但是在使用保护器调优方法投入生产时、您可以仅在一个器件上使用 bqStudio 来校准保护功能。 然后、您可以从器件(TRM 中的 ProtectorImage1和 ProtectorImage2)读取这些值并将它们保存在主机上。 然后在生产中、您可以使用主机 MCU 将该保存的图像编程到生产中的每个电量计上。 此过程仅适用于保护器调优方法。

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的反馈。

    如果客户想在不使用 bqStudio 的情况下使用以下方法1在生产中对每个板(PCBA)进行校准、可以参考是否有任何方法/文档?

    方法1)。  使用基准电压对生产中的每个电量计进行校准、以实现高精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我没有任何文档或流程可以针对保护器阈值方法在生产中的保护校准过程(仅针对保护器调优方法)提供。   

    此致、  

    Robert。