请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54J061 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户希望在3.3V 的同一电源轨上共享 VCC 和 VIN。
是否存在风险?
VCC 和 VIN 是否有任何时间序列要求? 我只发现 VCC 需要早于 VIN/EN。
非常感谢、期待您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户希望在3.3V 的同一电源轨上共享 VCC 和 VIN。
是否存在风险?
VCC 和 VIN 是否有任何时间序列要求? 我只发现 VCC 需要早于 VIN/EN。
非常感谢、期待您的回复。