This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:充电控制器差异?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25713, BQ25703A, BQ25713B, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402151/bq25713-charge-controller-differences

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25703ABQ25723、BQ25730

工具与软件:

我正在为客户端设计电池控制器、但我很想了解其中一些充电控制器之间的差异。 该系统采用4节串联锂聚合物电池、通过15V 或18V 交流/直流转换器充电、并且需要对充电器进行 I2C 控制。因此我了解了低于2.0美元的降压/升压控制器、它们应该是 BQ25713、BQ25713B、BQ25703A、BQ25723和 BQ25730。 除了最后一个支持最多5节串联电池之外、我不知道任何此类产品之间有什么有意义的差异。 有人能帮我理解我应该看什么来比较它们吗? 谢谢!