This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399212/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711

工具与软件:

您好!

在满载(1.5A)条件下开启器件时、器件将提供某种保护、但在没有负载的情况下开启器件时、即使在负载满载(1.5A)之后、输出也很理想、需要 在满载开启条件下使器件开启。

请尽快解决此问题  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI CS Power、

    感谢您联系我们。

    我认为问题更多地在于当满负载开启时耦合到 CS 引脚的噪声。  

    请在有负载和无负载的情况下观察 CS 引脚。 可能需要增加此处的电容。 或许使用120pf 进行检查、它应尽可能靠近该引脚。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、这对我很有帮助、现在输出很完美。

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Cs 电源、

    感谢您的反馈。 很高兴知道建议对您有所帮助。

    此致、

    Harish