This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:更改了数据表(SLVS514O ->SLVS514P)

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401151/tps2051b-change-to-the-datasheet-slvs514o---slvs514p

器件型号:TPS2051B

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道文本中的这一更改是否带有拼写错误。

如果没有、您能否解释一下二者之间的区别?

第21页8.3.7过流
"具有峰值的电流限制"更改为"平坦电流限制"

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    图8-5直观地解释了这两者之间的差异。 请参阅下图。

    TPS2051B 的过流条件行为低于"平坦电流限制"。 对于属于"平坦电流限制"组的器件、在达到短路输出电流阈值(IO)后、该器件会立即在 IO 级别切换至恒流模式。  

    对于处于"峰值电流限制"组以下的器件、在电流限制电路跳闸(达到过流跳闸阈值(IOC))后、器件会切换至恒流模式、电流被限制在短路输出电流阈值(IO)。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    感谢您的答复。

    您是说它最初是平坦电流限制而不是峰值电流限制吗?
    换句话说、器件上没有任何变化、只有 数据表发生了变化、对吧?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    在 TPS2051B 的情况下、电流限制行为为"具有峰值的电流限制"、但现在已更改为"平坦电流限制"。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    是的、我知道。
    因此、我在问为什么进行了更改。
    器件是否发生了变化? 原来是拼写错误吗?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    该器件的设计发生了变化、使过流行为从"峰值时的电流限制"改善为"平坦电流限制"(并将工艺技术改进为 LBC9/300mm 晶圆、从而产生更大的供应)。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    我明白了。
    我的理解是、这意味着器件特性会发生重大变化。
    峰值和平坦度之间的电流限制存在很大差异、您会显示什么差异?

    BR、
    Kengo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    以下是其他器件特性的变化:

    1. UVLO 的上限值为2.5V 至2.6V
    2. 电源电流(高电平输出)为43uA-60uA 至75-95uA

    因此、这些变化并不显著、只是微不足道的。

    "具有峰值的电流限制"具有 I_oc 或过流跳变阈值、标称值为1.5A、最大值为1.9A。 如图8-5所示、在切换到恒定电流模式并限制 I_OS 范围内的电流之前、输出电流必须达到该阈值电平以检测过流情况。 请参阅下面的"峰值时的电流限制"图。

    借助"平坦电流限制"(如图8-5所示)、当器件检测到输出电流处于 I_OS 范围内并保持在此范围内时、该器件会立即切换至恒流模式。 请参阅下面的"平坦电流限制"图。

    有关 TPS2051B 过流功能的更多信息、请参阅 此处数据表的第8.3.7节和第8.3.7.2节

    BR、