This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:太阳能电池板效率(mppt=enable)

Guru**** 2536770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402562/bq25798-panel-solar-efficiency-mppt-enable

器件型号:BQ25798

工具与软件:

蓄电池:4节锂电池/51WH

太阳能面板30W/VCO=22V

充电器电流限值= 1.5A

输入电流限值= 1.5A

电流限制(充电器和输入)是否会降低太阳能电池板的效率?

此太阳能电池板的最佳配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rueben:

    当由太阳能电池板供电时、充电器通常以 VINDPM (输入电压调节)运行、以将 VBUS 保持在~80%xVoc。  但是、当使用30W 电池板并且 SYS 上具有轻负载和/或充电电流较低时、充电器可能不需要在 VINDPM 下运行并根据 IINDPM (输入电流限制)钳制输入电源、因此我建议将 IINDPM 设置为略低于面板的 ISC。  请记住以下几点:

    1.对于4节串联电池组、充电器需要对额定电压为20V 的 BAT/BATP 引脚提供额外保护。  数据表应用图和 EVM 用户指南原理图具有多个选项。

    2. En_MPPT 会自动对电池板的 VOC 进行采样并将 VINDPM 设置为该值的百分比、如果电池电压低于 MINSYS 电压设置、则会自动关闭。  所以、我建议将 MINSYS 设置为最低电压、以允许系统在电池放电的情况下运行。

    3.在低光照条件下、随着充电器启动、VBUS 可能会被拉至 VPOORSRC 电平=3.4V 典型值以下。  如果是这样、充电器在重试之前进入不良源(高 Z 模式)~10分钟。

    此致、

    Jeff