This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5015:有关在90%满负载情况下使用 LM5015的前字转换器的问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399502/lm5015-questions-about-a-forword-converter-using-lm5015-over-90-of-full-load

器件型号:LM5015

工具与软件:

尊敬的 TI

[条件]

输入电压50-100V

输出电压13.8V (8~16V)

输出电流为60A

Pout_max 900W

满载 Eff 超过90%

软件频率110kHz

%no mcu、无通信、仅模拟

[问题1/ 我为高效率正向转换器选择哪个器件?]

单路 SW 正向转换器? 两个 SW 正向转换器?

还是 次级侧合成整流?

或其他解决方案 half/full/LLC?

我需要你的建议。

[问题2 /保护电路的一些设计示例]

输出短路电流保护

(例如 https://www.ti.com/lit/ml/slob091/slob091.pdf 、 https://www.ti.com/lit/wp/slyy094/slyy094.pdf、  https://www.ti.com/lit/ta / ssztcd7/ssztcd7.pdf)

输出过压保护

(例如 https://www.ti.com/lit/pdf/sboa447 、 www.ti.com/.../snoaa20.pdf)

高电压的输入反极性

(例如 https://www.ti.com/lit/pdf/slva835)

温度的变化

(例如 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967874/faq-how-to-design-for-over-temperature-protection-with-a-thermistor-and-a-comparator)

我 在 TI 需要更多有关保护的应用设计链接。

此致、崔熙燮