This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV5144:LV5144适用于 PoE PD 器件

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LV5144, TPS2373, LM5146, LM25145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401504/lv5144-lv5144-suitable-for-poe-pd-device

器件型号:LV5144
Thread 中讨论的其他器件: TPS2373LM5146LM25145、LM5145

工具与软件:

由于 LV5144具有较宽的输入电压范围、因此我想将其用作 TPS2373控制的 PoE+ PD 器件的直流/直流转换器。 使用  TPS2373数据表(第 7.4.11节)中的适配器 ORing 选项1时有哪些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、ORing 仅用于冗余输入、因此不应影响直流/直流稳压器的运行。 您还可以查看该控制器系列中的 LM5146、它的额定电压为100V)。

    感谢您问这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐! 这些看起来是引脚兼容的、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是引脚对引脚兼容的控制器系列……LV5144、LM25145、LM5145/-Q1和 LM5146/-Q1。 输入电压工作范围。