This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:最大短路电流

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398018/tps274160-maximum-short-circuit-current

器件型号:TPS274160

工具与软件:

您好!

内容详见产品说明书  

"为了更好地防止出现硬接地短路情况(当启用 ENx 引脚时、会发生对 GND 短路
突然)、器件实现了快速跳变保护、以在限流之前关闭相关通道
设置闭环。 快速跳变响应时间通常小于1 μs。 凭借这种快速响应、器件
可以实现更好的浪涌电流抑制性能。"

因此在某个电流值时、它决定存在硬短路 并启动快速跳变保护。

Q1快速跳变保护在多大的电流下取代电流限制功能?

Q2:设备在不损坏的情况下可以承受的最大短路电流是多少?

原因是在使用24V 14 A 电源单元进行硬短路测试时、器件发生故障、如下所示

此致、


Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    欢迎使用 e2e!

    您是如何测试短路的? 对于极低电阻和电感短路(例如 VOUT 到 GND 引脚短路)、器件可能会损坏、因为电流/温度上升速度比器件可以反应的速度快。 您能否估算这些电阻和电感参数?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的响应、输出在测试夹具上短接、几厘米的轨道和 DIP 开关、因此基本上为0欧姆、无电感。 数据表指出、该器件将在1us 内防止自身发生硬短路、因此它应该没有任何时间过热。  数据表未告诉您可以安全清除的故障电流是多少。 0.16欧姆导通电阻和24V 电压下的故障电流可达150A。数据表应提供其可以承受的最大电流、然后我们可以在输出中添加串联电阻器以提供保护。

    此致、

    Chris