This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:BQ41Z50与 BQ40Z50相比提供了哪些优势?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720EVM, TPS25730, BQ41Z50, BQ40Z50, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402142/bq41z50-what-advantages-does-the-bq41z50-offer-over-the-bq40z50

器件型号:BQ41Z50
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ25720、TPS25730、BQ25720EVM

工具与软件:

我们正在评估 BQ41Z50是否可用于新产品设计。

根据 TI 提供的初步信息(我们还有其他论坛帖子待定)、我们非常担心器件可能无法及时购买(我们的客户想要在9月订购原型)。

如果未及时提供 BQ41Z50、是否可以使用 BQ40Z50替代器件?

1. TI 产品系列中是否有任何其他器件更接近与 BQ41Z50相匹配的结果?

2.我们在回到 BQ40Z50后会放弃哪些主要特性?

举个例子:目前、我们的建议设计将 BQ41Z50与 BQ25720 和 TPS25730D 结合在一起 。

BQ41Z50和 TPS25730已使用其相应的"EVM"板进行了部分审查。

我们希望在明天(08/20/224)收到我们的 BQ25720EVM、旨在由 COB 星期五(08/23/24)做出"芯片组决定"。

谢谢! -凯文·班克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果不选择 bq41z50、您将放弃:

    1 - TI 动态 Z-Track 算法。 该算法使电量监测计即使在动态负载下也能够准确跟踪电池的内部阻抗。  TI Dynamic Z-Track 算法基于 IT 算法而构建、具有这一优势。 许多应用程序没有休息时间,用户可以真正受益于这种徽标。

    2- 高达40V 的容限电源引脚

    3- 支持 SHA-1、SHA-2和椭圆曲线加密(ECC)认证

    4 - 最高支持1MHz SMBUS v3.2主机通信

    5个 超低功耗32位 RISC 处理器


    在 bq41z50中、我们不再支持1S。  

    [报价 userid="486158" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402142/bq41z50-what-advantages-does-the-bq41z50-offer-over-the-bq40z50 ] TI 产品系列中是否有任何其他更贴近 BQ41Z50的地方?

    是最接近 BQ40z50的地方。 但 BQ41z50是最新一代产品。 主要优点在上面列出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose。 根据另一论坛博文、BQ41Z50器件应可及时供货、这样就不必退回到 BQ40Z50、但听起来确实像 BQ40Z50合需要。