Thread 中讨论的其他器件: UCC27517
工具与软件:
尊敬的专家:
以下是我们的1.5KW PFC 的电路原理图。 请帮助审查设计是否合理。 谢谢你
设计要求:
电源电压:交流85V~交流277V/50Hz
输出电压:额定:DC385V (直流320V~410V)
输出功率:1.5kW

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Colin 您好!
感谢您关注 UCC28180 PFC 控制器。
对于此设计、我有几个问题:
1. 输出电压设置为385Vdc、但最大输入电压为277Vrms、峰值为392V。 为了适应这个输入峰值、我建议通过将 R47更改为12.4kR 来将 Vout 升高至~404Vdc。
2. MOV Z4 (显示为561DK14,可能是561KD14?) 位于二极管电桥 DB1的输出侧。 这意味着被 Z4钳制的所有浪涌电流都将流经电桥、如果浪涌峰值足够高、则可能会损坏电桥。 我建议将其重新定位到电桥的交流侧。
我还建议重新考虑这一 MOV 的规模。 也许、它的尺寸应该更大、以便适应大到足以为1.5kW 或更高功率的交流电源可能产生的更高浪涌能量。
3、 Z4的钳位额定值远高于 MOSFET 和电容的额定电压。 我建议降低 Z4的额定电压。
如果需要在85VAC 输入下实现稳态输出功率、则 Q2和 Q3的 RDS (ON)对于此功率等级而言相当高。 我认为这些 MOSFET 会产生过大的导通损耗、并且可能过热。 我建议查找更低的 RDS (on)器件、并平衡导通损耗 和开关损耗(来自 Coss 存储能量加上输出二极管电容电荷)。 如果输出功率在低压线路上降低、那么这些器件可能没问题、但我不了解这方面的信息。
5. 输出二极管 D4是一款额定平均电流为10A 的 SiC 二极管、但流经它的峰值电流很高、因此该二极管的 Vf 很高。 我建议研究该二极管在低压线路上的传导损耗(如果需要全功率)、并考虑可能并联增加一个。
6. 确保浪涌限制足够有效、以防旁路二极管 D2受损。 该二极管可以偶尔维持大峰值电流、但不会重复。
7. VSENSE 滤波电容器 C14为820pF、该电容器在 R47下设置约为~10us 的滤波时间常数。 我5~10、为了实现 VSENSE 上更好的噪声抑制、此值应该在2 μ s 到3 μ s 之间。 我建议将 C14增大至4700pF。
8. 纹波电流滤波电容器 CX2显示为2.2 μ F。 尽管该值可很好地滤除最大负载纹波电流、但它会 导致 在轻负载时因显著的阶跃变化而导致输入电流失真。 我建议将 Cx2的值减小到0.47uF、除非 PFC 负载始终很高。
9. 电容器 E2上方的网名称标签(位于原理图的最右侧)显示为+310V、但整流后277Vac 将为392Vpk。 我建议将该网络重命名为+392V、以避免可能对该网络上可能出现的实际峰值电压存在误解。
10. 以+15V 驱动 Q2和 Q3栅极会显著增加栅极电荷(和偏置功率)、尤其是在选择较大的 MOSFET 时(在评估问题4后)。 我建议在 C8和 C10之间添加1uF 以提供额外的本地电荷存储、并 在栅极驱动器 IC 的+15V 和 VDD 之间添加2个串联电阻器(C8和 C10各一个)。 选择这些电阻器的值时、应使其每个电阻器都下降~5V、从而将 Vgs 最大值降低至大约10V、而不是整个15V。
U2和 U3上的栅极驱动 IN+电压可以高于 VDD、只要它不超过输入的绝对最大额定值(对于 UCC27517、为20V)即可。
11、 对于此 PFC 偏置电路、AUX 电容 E9可以小于100uF。
此致、
Ulrich