This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:如何将 BQ40Z50复位为默认出厂设置?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399390/bq40z50-r1-how-to-reset-bq40z50-to-default-factory

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ40Z50

工具与软件:

固件在更新时损坏。 现在、当我尝试更新时、Bqstudio 会向我显示消息错误:" Device not in Rom mode"。 我卡住了、因为我无法将设备置于"完全访问模式"、然后进入 ROM 模式。

是否有办法在不进入完全访问模式的情况下将其恢复为出厂默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    电量监测计在尝试更新时是否处于 SEALED 状态? 如果可能、您能否告诉我们您用于更新电量监测计的过程?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我正在开发一个 C 程序来更新固件。 C 程序读取.fs 文件并通过 SMB 将命令发送至 BQ40Z50。
    在我进行测试时、程序在更新时崩溃。 之后、我无法再使用 battery management Studio 更新固件或解封器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    只有在解封后、该器件才能进入 ROM 模式。 请确保 在尝试解封器件时已采取正确的步骤:

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法解封n`t。 我认为程序崩溃时解封密钥发生了变化。 `s 是n`t 我无法进入 ROM 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    是否测试了上图中列出的默认解封密钥、或者这些已设置为解封密钥?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解封密钥 已设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在发生这种情况之前、我已阅读数据表并将电量计编程50倍。 在联系 TI 论坛之前执行了基本的故障排除步骤。 我需要一种更高级的方法来恢复电池电量监测计。

    此致、

    Pedro Ferreira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佩德罗、您好!

    这是非常遗憾的、如果默认密钥不起作用、默认密封和完全访问密钥似乎发生了变化。 如果默认密钥已更改、则我们无法执行任何操作来恢复新密钥。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    如果有任何其他问题或疑虑、请告知我们。

    此致、

    Anthony Baldino