This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:EN 引脚的 UVLO 计算帮助

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402187/tps54202-uvlo-calculation-help-for-en-pin

器件型号:TPS54202

工具与软件:

您好-

我正在尝试使用 R4/R5仔细检查 UVLO 的电阻值、如下所示:

对于我的应用、我尝试设置 VIN = 24V、V Start = 14V、V Stop = 12V。  当我使用上述公式在 Excel 中计算 R4和 R5时、I 最终得到的 R4 = 1.056M Ω、R5大约为95K Ω

然后我尝试使用基本欧姆定律计算来检查 Ven 是否为24V - 24V*1.056M/(1.056M+95K)。  但是 当 Vin = 14V 时、我最终会得到 Ven 1.158V;当 Vin = 12V 时、我得到 Ven 0.993V、这非常接近于我们正在寻找的1.19和1.22V。

我还尝试了在 Ven 引脚上考虑0.7 μ A 的电流(根据数据表)、但它仍然不会在12V 和14V 输入值处增加启明星号或启明星号。  您能帮助我解决本次双核对计算中遗漏的问题吗?

谢谢你  

Leon