This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:在2.1V 时不充电

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400044/bq24650-does-not-charge-at-2-1v

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:BQ25756E、BQ25756 、BQ25750

工具与软件:

硬件设置为3.6V 10A 
当电池单元被充电到2.1V 时、它被充电到1A、而当它达到2.7V 时、它被充电到10A。 
无法在10A 电流下在2.1V 电压下对其充电? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:

    [quote userid="619045" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400044/bq24650-does-not-charge-at-2-1v 当电池充电电压为2.1V 时、电池充电电流为1A;当电池达到2.7V 时、电池充电电流为10A

    当电池设置为2.1V 时、器件处于预充电状态

    请参阅 BAT LOWV 比较器、

    当 VFB 上的电压为1.55V 时、器件处于预充电状态、由于电阻分压器或 VFB、当电池电压为2.1V 时、VFB 上的电压约为1.55V。

    只需要更改电阻分压器、但不建议这样做、因为这也会改变调节电压。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当将电流设置为20A 时、预充电在低于3V 时不会工作。 20A 不可用吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:

    不、我们不建议在20A 电流下使用此充电器。 如果您需要20A 充电器、建议使用 BQ25750/BQ25756/BQ25756E。

    我们建议的最高充电电流为10A。

    此致、

    Christian