This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:senkron rectf。 缓冲器问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402002/ucc28950-senkron-rectf-snubber-question

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好 、我们已经讲过 C1两端的电压是2*Vout。 但我对此有疑问。 我认为它应该是2 *(次级绕组上的电压)、因为您没有考虑输出滤波电感器上的电压。 如果我错了、请更正我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的观点是正确的、即应用手册针对 SR 上的最大 VDS 使用的估算值。

    您正确地说、使用变压器匝数比将获得更准确的 Vdsmax。

    Vdsmax = 2*Vin*NS/Np

    此致、