This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3710:EN/UVLO 引脚上拉

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7310, LM3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400480/lm3710-en-uvlo-pin-pullup

器件型号:LM3710
Thread 中讨论的其他器件:LM7310

工具与软件:

在之前有关该器件(链路)的讨论中、我们发现、对于 EN/UVLO 引脚、可以使用一个360k 的上拉电阻器连接到 VIN (因此没有完整的分压器)。 我要确保当 VIN 高于 EN/UVLO 引脚的绝对最大电压(6.5V)时、这是可接受的。 电压可高达9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    您能否首先说明一下有关 LM3710与 LM7310的哪些方面需要帮助?

    我想告诉大家、L3710是监控器、LM7310是电源开关。  如果需要、我可以帮助连接电源开关团队。

    此致!

    Sila Atalar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 LM7310、即集成式理想二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    电源开关团队将联系您、为您的问题提供支持。

    此致!  

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    此器件的任何引脚均不应超过绝对最大额定值。 器件可能会受到永久损坏。 该注释仅建议上拉最小值。 但并不意味着不需要电阻分压器或可以超过绝对最大值

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arush、我想知道 EN/UVLO 引脚是否被钳位二极管、如果使用350k 或更高电阻器、则会限制到引脚的电流以便允许二极管将其钳位到6.5V 以下? 事实并非如此。 请看原始问题、我在该问题中询问最小连接是什么、似乎只需使用单个电阻器即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这些引脚的内部采用 ESD 结构。 如果施加的电压高于绝对电压、这些 ESD 结构可能会损坏。

    我看到您的应用为7.5V、5A 且需要最节省空间的解决方案。 您能给我详细介绍一下您的终端应用吗? 我看到了您关于"我认为这款芯片集成了 EN/UVLO 电阻器并采用 SC70-3封装、是一款梦幻般的简单产品、具有巨大的市场吸引力。"  

    我还认为这里对电阻分压器有一些困惑、但我希望我之前的回答澄清了这一点。  

    器件任何引脚不应超过绝对最大额定值。

    应用中可能具有的顶部/底部 BOM 组件。 在空间受限的情况下、这可能会有所帮助。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是仅 PCB 一侧有器件。 最大应用电压已升至8.7V、因此存在更大的风险。

    因此、除了使用之外别无他用 两个  用于对 VIN 电压进行分压的外部电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、除了使用2个电阻器、我没有想到任何方法能比这更节省空间。

    此致、
    Arush