This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:双向电流限制、每个方向有不同的限制

Guru**** 2526730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401941/tps25983-bidirectional-current-limit-different-limits-per-direction

器件型号:TPS25983

工具与软件:

您好!

我们想限制电流、但根据方向需要具有不同的限值。 为此、应用手册 SLVA948建议背对背连接两个电子保险丝:

关于 TPS25983的这种设置、我们有以下问题:

  • 背对背配置是否适用于 TPS25983?
  • 停用的 TPS25983不会阻断反向电流、它会通过内部体二极管传导、这是否正确?
  • 已激活的 TPS25983在反向电流(OUT -> IN)条件下的行为。 内部 FET 是处于活动状态还是器件仅通过内部体二极管导通?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个问题、您是只需要反向电流阻断还是电源轨两侧的所有保护功能。 如果只需要反向电流阻断、您是否考虑使用器件 BFET 引脚驱动外部 FET 来创建背对背 FET 配置。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不需要反向电流阻断。 电流应该双向通过、但电流限值不同、例如
    从左到右:8A
    从右到左:2A
    这可以通过背对背配置来实现吗?
    在向一个方向导通时、一个 TPS25983限制电流、另一个 TPS25983允许不间断地直通且不会出现太大压降(FET 处于活动状态)、这种情况是否正确?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J K:

    我了解您的要求。 感谢您的澄清。  

    Unknown 说:
    背对背配置是否适用于 TPS25983?

    是的、这样应该可行。

    Unknown 说:
    ]激活的 TPS25983在反向电流(OUT -> IN)下的行为如何。 内部 FET 是处于活动状态还是器件仅通过内部体二极管导通?

    电流会流过 FET。  

    使用背对背配置能否实现这一目标?
    在单向导通时、一个 TPS25983限制电流、另一个 TPS25983允许不间断地直通且不会产生太大压降(FET 处于活动状态)、这种说法是否正确?[/QUOT]

    是的、这样应该可行。 请确保流经体二极管的电流不是很高。

    所发生的情况是、如果在 OUT 引脚上施加任何电压并且器件关断(Vin < V_UVP、即2.53V)、输入端的电容器将通过体二极管充电、一旦 Vin > V_UVP、两个器件都将导通并通过器件的 FET 开始传导。  

    如果回答了您的问题、请点击"Resolved"、如果有任何后续问题、请回复。

    此致、
    Arush