This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813:多个串联或并联的 LED

Guru**** 2510315 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402047/lp5813-multiple-led-in-series-or-parallel

器件型号:LP5813

工具与软件:

您好-

我正在使用 LP5813、并且总共有13个我想控制的 LED (不幸的是、器件的最大值为12)。  但是 、LED 1和2具有相同的功能(以太网插孔上的单独 LED、但一起亮起)、LED 3和4的功能也是相同的。

我计划使用 Vout = 3V。

我是否可以在 OUT0/OUT1之间将 LED1和 LED2并联、并使用电流共享电阻器来确保相似的照明(不需要完全相等)。

谢谢!

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    我认为这可能是可行的、但原理图中似乎只有11个 LED。 如果 LED 总数小于12、我建议遵循数据表上的连接。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jared、将有13位、抱歉、这只是一张示意图、供参考。  我唯一注意的一个是 OUT0/1和 OUT0/2之间的4。

    我忘记了在 OUT3->OUT0和 OUT3->OUT1之间添加额外的值。

    谢谢

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    我认为从理论上讲会很好。

    BR、Jared