This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:仿真模型

Guru**** 2814275 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC25600, UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402103/ucc256402-simulation-model

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC25600UCC25660

工具与软件:

您好、是否有 可以在 LTspice ot LTPspice 中使用的 UCC256402仿真模型?

我看到的唯一一个护城河是 simplis,大概是打算在这上面运行。

我刚刚下载了一个尚不熟悉的 PSpice。

我对于多路复用功能引脚特别关注、我认为在做我需要的事情时可能会出现问题。

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    遗憾的是、LLC 拓扑太复杂、以至于 SPICE 模型无法支持。 如果我们创建一个 开关周期、甚至仿真几个开关周期也需要很长的时间。 这就是为什么我们只使用 Simplis 模型或 EVM 的原因。

    另请注意、我们不支持任何 LTspice 模型。 我们确实有 PSpice for TI、但由于上述原因、LLC 模型不在其中。  

    我们有一个较新的 LLC 控制器、如果您不熟悉 LLC 拓扑、它可能更容易调出。 UCC256602 是该产品系列中的最新控制器。  

    我希望这能解答您的问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 John、

    这就回答了我的问题。 我以前使用过 UCC25600 (我现在看到它有一个模型)。 我已经熟悉变频 LLC PSU 的基本操作、但是比我从数据表中得到的更清楚的了解就是芯片的功能。 LL/SS 引脚和多种功能的交互就是一个例子。

    我觉得 UCC25660X 系列芯片用不了、因为没有 X 电容放电的版本似乎不是很广泛。 在目前的元件供应情况下、我认为只有在似乎被广泛使用的器件中进行设计才能安全。 在我的应用中、存在不寻常的前端、X 电容器放电会成为问题、我无法为其提供交流电。

    在 UCC25,600,25630x、25640x、25660x 之后、控制器似乎成功了、25660x 中是否特别解决了25640x 系列的问题?我可能会发现一个问题? 虽然启动时间有限、但我的应用要求不是很高。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    UCC256602目前在 TI.com 上处于预发布状态、将在年底之前完全发布。 UCC256602相对于 UCC256402的一些主要改进包括:

    1.更高的谐振频率-到目前为止、UCC25660系列是市场上最快的 LLC、共振频率可达750kHz。 在启动期间、开关频率可达到与1.6MHz 一样高、以快速进入谐振状态

    2.支持宽 VIN/IPPC - UCC25660系列引入了 VOUT (输入功率比例控制)、这样可以更轻松地在不同的输入和输出电压下保持突发模式和过载功率限制阈值

    3改进的软启动-采用 UCC25660系列时、即使布局受损、它对外部噪声的敏感度远低于过早退出软启动。  

    我希望这能解答您的问题。

    此致、

    John