This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:这可以与非接地参考恒流源一起使用吗?

Guru**** 2770985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3466, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400616/lm3466-can-this-be-used-with-a-non-ground-referenced-constand-current-source

器件型号:LM3466
主题中讨论的其他器件: LM3409

工具与软件:

我们使用的是 LT3475恒流驱动器、该驱动器不会将 LED 阳极直接接地以进行 PWM 控制。  我能否将这个"返回"路径连接到 LM3466并且仍然让它为多个 LED 灯串提供电流平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    抱歉。 我目前不在办公室。 明天我回到办公室时、我会给你回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能看一下这个 Steven 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉迟到了响应。

    我不清楚"直接将 LED 阳极接地以进行 PWM 控制"和"该"返回"路径"的含义。 请予以说明。

    您可以将 LM3466用于具有高侧电流感应功能的恒流 LED 驱动器(因此 LED 阴极可连接到 GND)、如 LM3409。

    此致、

    Steven