Other Parts Discussed in Thread: LM5069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 工具与软件:
客户想使用高侧开关切断电池(-)与电机驱动器板 GND 之间的负电源环路、如下所示。 MOSFET 置于 GND 环路上。
由于 LM5069的 VIN 引脚与主电源环路分离、因此当 MOSFET 和 SENSE 引脚连接到 GND 且 VIN 引脚 BAIS 电源来自其他电源时、该器件可以正常运行。
不过、看来 MOSFET 的体二极管会使泄漏回路回到 BATT (-)并造成电池寿命缩短。 是否有办法避免这种情况? 或其他用途?
应用:电动踏板车。