This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022MM/NOPB

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397750/lm5022-lm5022mm-nopb

器件型号:LM5022
Thread 中讨论的其他器件:LM5177LM51772

工具与软件:

你(们)好  

我正在使用 LM5022MM/NOPB 用于升压转换器、以便从21V 产生32V 电压来为电容器组充电。并尝试 使用电流检测和稳压器调节反馈来限制 LMP8646MKNOPB 电流。

随附的是原理图...您能否帮助查看原理图、此拓扑是否有效?

限流电路通过控制 VFB 引脚来实现了这一目的  

但当电容器 从空电充电到输入电压下降并重新启动系统时。 系统支持的最大负载为 32V 的500mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellu Justin、  

    感谢您通过 e2e 联系我们。  

    很抱歉、我今天没能花时间回答您的问题。
    我明天会回到你身边。  

    此致
    哈利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好!

    您展示的概念在理论上可以起作用。
    但如果要为调节所有元件而使控制器在能够执行适当的升压时并不总是进入峰值电流限制状态、那么 praxis 非常复杂。

    我建议您改用 LM5177 / LM51772。
    除了常规峰值电流控制环路、该控制器还提供第二个平均电流限制功能(可用于输入侧或输出侧)。

    它将在不运行时断开负载(电容器组)、限制电容器从0V 充电至输入电压时的电流、并限制需要从21V 升至32V 时的电流。
    多功能集于一个器件中。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以在下一个设计中尝试.. 但当前 我们面临的问题是、当我们因输入功率骤降而因电量耗尽而充电时  

    下面是使用的值  

    该软启动限制是否为10ms 是由于升压控制器的某些内部电路设计造成的?

    是否可以增大该电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    我们的工程师不在办公室。
    他将在星期一回答你的问题。

    此致、
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好!

    我只能看到 WebBench 屏幕截图、而不能看到其他附件。

    方法。 当输入电压突降时、电源无法提供足够的(峰值)电流。
    您可能必须在美国使用更大的电流检测电阻器和更大的电感器、才能进一步限制峰值电流。

    软启动可以超过10ms、但不能太长。
    SS 引脚确实提供10uA 电流来为外部电容器充电。
    当使用具有极低漏电流的高质量电容器时、可以使用更高的电压、
    但您必须确保电容器在所有最坏情况下仍然能够正确充电。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许的最大软启动时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好!

    软启动时间没有硬性限制。

    我在前面提到过、这完全取决于您使用的外部电容器。
    SS 引脚确实提供10uA 电流来为外部电容器充电。
    您可自行确保在所有最坏情况(容差、温度、老化等)下电容器仍可正确充电。

    本信函及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

    此致
    哈利