This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:搭配两个电源使用

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402189/lm74502-use-with-two-power-sources

器件型号:LM74502

工具与软件:

嗨、团队:

是否可以如所附图中所示单独使用 IC 的工作电源和控制电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobaya:

    我们不能这样做。  

    您要寻找的功能是什么?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheven、您好!

    我想要的函数是高侧驱动器。

    我想控制0.6到4V、但由于负载可能短路、我要寻找具有外部 FET 而非负载开关的高侧驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林浩

    我认为我们没有可驱动至低至0.6V 的解决方案。 我们的高侧开关没有外部电源驱动能力、如图所示。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    查看方框图、看起来应该根据 SRC 标准生成栅极电压、但 VS 和 SRC 是否需要相同的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林浩

    VCAP 以 VS 为基准驱动、栅极以 SRC 为基准驱动。 栅极跟随 VCAP 电压。 因此、VS 和 SRC 应该是相同的电压

    此致、

    Shiven Dhir