This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62918:TPS62918EVM 可用吗?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62918, TPS62916, TPS62916EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402293/tps62918-tps62918evm-is-available

器件型号:TPS62918
主题中讨论的其他器件: TPS62916TPS62916EVM

工具与软件:

您好!

我的客户想评估 TPS62918 (8A)。
但是、TU EVM 仅适用于 TPS62916 (6A)和 TPS62916EVM。
要评估 TPS62918、用户是否必须订购 TPS62916EVM 和 TPS62918样片并将 EVM 上的 TPS62916替换为 TPS62918? 或者、有什么方法可以订购 TPS62918EVM?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正确。 要验证 TPS62918 IC、您需要订购 TPS62916EVM 并交换 IC。

    此致、

    Britton