This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730

Guru**** 2510885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398390/bq25730-bq25730

器件型号:BQ25730

工具与软件:

尊敬的先生:

我们已经在我们的项目中使用了 BQ25730电池充电器 IC。

如果 在系统由电池供电的情况下打开输入电源、我们会在转换过程中遇到系统重启的情况。 虽然它不是一直重复,但我们可以感谢你的支持来解决这个问题。

重启期间的输出电压波动约为300纳秒、相同的电压骤降正在传播到其他直流/直流转换器、因此控制器将重启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供一个波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    下面是复位场景期间捕获的附加波形。 相同的电压瞬变将通过其他直流/直流转换器、控制器将重新启动。

    图1是在 BQ25730输出端捕获的波形

    图2是控制器复位期间控制器电源引脚上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    我在图中未看到任何重新启动/复位。 我看到随机尖峰。 为了便于您参考、BQ25730的速度不足以响应300ns 的扰动。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    实际上、由于在开启输入源期间引起的这种尖峰、尖峰会传播 bq25730并通过 BQ25730传递到连接到 BQ25730的系统(微控制器)、因此微控制器将重新启动。

     复位的不是 BQ25730 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    我唯一的建议是在 MCU 上添加更多旁路电容器、即将进行复位。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    之前、我还针对 BQ25730的通信问题启动了一个主题、我们的重新布局中会包含您的建议、因此问题得以解决。  

    再次感谢您的建议。