This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:更新状态即使 DOD0的变化大于90%也不会变为05和06

Guru**** 2545780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383214/bq34z100-update-status-not-going-to-05-and-06-even-though-dod0-change-is-more-than-90

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具与软件:

您好!

在与 TI 的一位同事在论坛中进行了长时间的对话之后、我们再次进行了 chemID 测试、并获得了新的 chemID (2153)、并使用我们的包开始对 BQ34Z100进行学习周期。 正如在其他帖子中所提到的、我们确保我们的电池包已放电至电量耗尽、让我们休息超过5个小时、并提供了 IT Enable 和 RESET、充电至充满电。 但更新状态从不变为05。 但是 TI 的一位同事说、即使更新状态没有进入05、我们的学习周期也完成了(不知道他们是怎么说的)。 我正在附加日志。 我希望有人可以帮助我们完成此学习周期、它已经耗尽了我们所剩的每一点能量、我们已经在电路板上花费了大量精力来立即停止此过程。  旧主题: e2e.ti.com/.../bq34z100-g1-dodateoc-dod0-qmax-dod0-stays-at-0

提前感谢、  

Srinath

e2e.ti.com/.../1513.dsg_5F00_24_2D00_6.log

e2e.ti.com/.../7851.dsg_5F00_rel_5F00_24_2D00_6.log

e2e.ti.com/.../0027.chg_5F00_25_2D00_6.log

e2e.ti.com/.../3632.chg_5F00_25_2D00_6_5F00_1.log

e2e.ti.com/.../3632.chg_5F00_rel_5F00_25_2D00_6.log

e2e.ti.com/.../1184.DataFlash_5F00_afterchg_5F00_25_2D00_6.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个全国性节日。 我们明天会回复您。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的通知。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    回顾一下旧线程。 很抱歉、当您收集到新的 ChemID 2153时、回顾为 GPCCHEM 工具收集的数据时、我忽略了一个大问题。

    作为参考、这是您与我们共享的日志文件。

    e2e.ti.com/.../2538.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel-_2800_1_2900_.csv

     我在查看数据时看到的一个重大问题是放电之后、在弛豫状态期间、电池电压仍在降低、这向我表明仍在向电池施加放电电流。 我们预计在放松期间会出现相反的情况。 我们希望电压增加一点点、然后稳定至恒定电压。 不过、电压不应继续下降。 很奇怪的是、GPCCHEM 工具返回了 ChemID、但这对于我来说仍然是个错误、因为最初无法捕捉到它。  

    您需要重新执行 GPCCHEM 流程。 这一次、我们需要验证在测试的最后一个弛豫部分、电压是否不会继续降低。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们将继续重新执行 ChemID 流程。 这次我希望我们能做到这一点,请帮我们解决。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我想知道我们这次能得到正确的 chemID 匹配是多少? 我们的电池组经历了正确的学习循环的确定程度如何? 或者、我们是否应该寻找其他系列测量仪表中的任何其他测量仪表? 在数据闪存的学习周期之前、请帮助我们弄清楚我们应该更改哪些参数。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    如果您可以解决在上次弛豫期间电压降低的问题、则我非常确信 GPCCHEM 工具将报告准确的 ChemID。 从 GPCCHEM 工具接收到新的 ChemID 之后、我将在开始学习循环之前复查所有设置、以便验证所有内容。 此电量监测计最适合您使用的电池组。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    听起来不错。 正像我们所说的那样针对 GPCCHEM 完成一个循环。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    完美、让我保持最新状态。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    将随时向您通报最新情况。 我们的设置中存在一些问题、可能需要一两天的时间才能完成。 完成后、将告知您。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    还有一点、我们是否可以将我们的电池送至 TI 进行表征并获得我们的电池的 chemID? 这是什么过程? 我们将保持这一循环在一边进行,并同时使我们的细胞特征化,无论哪种方式都是双赢的。 请让我们知道如何继续。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    是的、您可以将电池发送到 TI 中、以获取您正在使用的电池的 ChemID。 如果您与当地的 FAE 联系、他们将能协助您启动流程。 我会告诉您、获得电池特征的过程大约需要一个月才能完成。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    将与我的团队就此问题进行讨论、并告知您我们是否会发送细胞表征。 除此之外、我们的设置现已就绪、我们已经开始 GPCCHEM 工具的循环使用。  

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    听起来不错。 随时更新测试结果。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们从 GPCCHEM 工具获得了报告。 将报告与周期中的数据附加在一起。 ChemID 7476和7671相匹配。 请检查并告知我们上次出现的任何问题。 我认为这次放电后、我们在休息期间没有任何压降。 请告诉我们需要根据我们的电池组更改哪些参数。 我们有一个64节串联电池组。 24 Ah 容量。

    此致、

    Srinath

    e2e.ti.com/.../8836.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csve2e.ti.com/.../chemID_5F00_cycle_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我还需要再澄清一下。 仅仅描述单个电池单元或整个电池组的特征是否足够? 请告诉我们怎样才能获得最佳结果。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Srinath、

    就足以只获得一个电池单元的特征。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您是否查看了 GPCCHEM 报告? 请查看我们的数据以了解上次发生的差异、并确认我们是否可以使用 CHEM ID 7476继续。

    此致、

    Srinath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Srinath、

    我有机会查看数据、唯一的问题是电池在恒定电流充电后无法进行恒定电压充电。 您可以看到、电流从2018mA 快速下降到100mA。  

    我们预计充电情况会如该图所示。

    此时电流会随着时间的推移而缓慢下降、同时将电压保持在电池的充电电压不变、我假设您的电池的电压为4.2伏。

    放电后的其余电路看起来正常、因此该问题已解决。 现在我们需要解决充电问题、GPCCHEM 工具应该会报告准确的 ChemID。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这就是我刚才提到的供应问题。 我们将再次尝试对其充满电、并希望电源在 CC-CV 模式下正常工作。 以使您了解结果。 我们联系了印度的 FAE 团队、将细胞送去鉴定。  

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    如您所说、我们重新进行了充电、并确保进行 CC-CV 充电。 请检查数据和报告、并告知我们 chemID 是否准确匹配。 希望这次不会有问题。

    此致、

    Srinath

    e2e.ti.com/.../6303.GPC_5F00_report.txt

    e2e.ti.com/.../0027.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    看起来 GPCCHEM 工具已成功完成、我建议使用 ChemID 7476。 对 ChemID 进行编程、并在数据存储器中进行所需的任何其他更改。 完成所有配置后、将 gg 文件和电池的数据表发送给我、我将验证所有设置。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的确认。 我将随附从 EVM 导出的.gg 文件、在其中刷写了化学成分7476。 我还将附上我们使用的电池数据表。 在此之前、我有一些问题:

    1. ChemID 7671的错误小于7476为什么我们需要去7476 ?

    2.我认为多个数据闪存以某种方式破坏了数据存储器,因为当我闪存化学物质7476时,只更改了 Ra 表,而不是 Q max Cell 0,所以请检查我的.gg 文件。 如果它不合适、您可以给我们发送.gg 文件供我们导入吗?

    包装详细信息:

    64S6P - 268.8V PEAK。 24 Ah 容量。 我们希望以265.6V 的电压收尾。我们应用的最低电压- 192V (每节3V)。 充电电流12 A (最大14 A)。 除此之外、您是否需要任何其他电池组电量信息? 请告诉我。

    此致、

    Srinath

    e2e.ti.com/.../TP_2D00_INR21700_2D00_40TG_2D00_Product_2D00_Datasheet_2D00_v1.4.1.pdf

    e2e.ti.com/.../flashedOnEVM_5F00_chem7476.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    在我写的时候,响应 ChemID 7671没有在最新的化学版本。 然而,昨晚,Chemistry 1102版已公开发布,且这一新版本包括 ChemID 7671。 因此、最好使用 ChemID 7671。

    由于这是 GPCCHEM 工具中的 ChemID 匹配、因此我们只关心 Ra 表是否正确更新。 一旦学习周期完成、QMax 将相应地更新。  

    我认为您需要将"Design Voltage"更改为2700mV。 我注意到能量标度是98。 使用这种方式配置的参数、您将损失大量的分辨率。 但是、我们稍后可以重新访问此参数。 我认为、一旦你做出这一改变、就应该为开始学习循环做好准备。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    然后、我们将更新化学成分和闪存 ID 7671、将设计电压更改为2700mV。 将在刷写后将.gg 文件附加到此处。 请告诉我、如果我们需要进行任何其他更改、使其适用于我们的电池组规格。 然后、请告诉我、直到我应该以多大的速率将电池组放电到什么电压为止。 如果您今天可以回到我们这里、我们可以在星期一以适当的设置开始循环。 关于电能刻度、它是默认值。 如有必要、敬请告知我们。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    如前所述、我们已在 EVM 上刷写化学 ID 7671、并将设计电压更改为2700mV。 我只是想知道2700mV 背后的原因吗? 我将在此附加.gg 文件。 请仔细检查、告诉我们是否需要为了正确的学习周期而改变任何其他内容。 另外、请告诉我们放电和充电的结束电压应是多少、以及我需要以何种速率进行充电。

    此致、

    Srinath

    e2e.ti.com/.../flashedOnEVM_5F00_chem7671.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    是的、我们将能量范围更改为10。 需要将设计电压设置为2700mV、因为您使用的电压标度为8。 (3600 * 6 (并联电芯数))/ 8 (电压标度)

    因此、您需要充电至高达268.8伏特、可以使用 C/2充电电流(12安培)。 恒定电压充电(268.8伏特)、直到电流达到800mA。 请注意、在您的电流配置中、监测计应将电流按比例缩小10。 因此、电量监测计应报告12安培的实际电流为1.2安培。 否则、您需要使用正确的电流校准。 对于放电、我会以4安的电流放电至160伏。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    将更改数据闪存中的所有这些参数、并根据您提到的终点开始执行循环。 将随时更新所做的更改。

    谢谢!

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    如果我没错、设计容量应该是2400 mA 240。 请确认。 而且、我们有供应问题、我们将最早在星期三开始这一周期。

    谢谢!

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    正确、设计容量应为2400mA

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    昨天在4A 电流下将电池组放电至160V。 让它休息超过5小时。 现在提供了 IT_Enable 和 RESET、并开始充电、但在提供 RESET 时 VOK 变为高电平、充电开始时 VOK 变为低电平、这是怎么回事?

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    按照手册做了所有的事情,仍然有一个不成功的学习周期。 附加所有日志。 请在这里帮助我们。

    此致、

    Srinath

    e2e.ti.com/.../dsg_5F00_24_2D00_7.log

    e2e.ti.com/.../dsg_5F00_24_2D00_7_5F00_1.log

    e2e.ti.com/.../dsg_5F00_rel_5F00_24_2D00_7.log

    e2e.ti.com/.../chg_5F00_rel_5F00_25_2D00_7.log

    e2e.ti.com/.../chg_5F00_25_2D00_7_5F00_1.log

    e2e.ti.com/.../chg_5F00_25_2D00_7_5F00_2.log

    e2e.ti.com/.../chg_5F00_rel_5F00_25_2D00_7.log

    e2e.ti.com/.../after_5F00_chg_5F00_rel_5F00_25_2D00_7.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    感谢您分享这些文件、请允许我花点时间复查它们。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    别着急、慢慢来。 这又是一个解决方案。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    我还在研究这个问题。 令我困惑的是 FC 位在充满电后被设置。 这表示已满足有效的充电终止。 这是 LStatus 更新为0x05的唯一要求。 我将需要与固件团队讨论、以查看是否还需要满足任何其他要求。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您发送编修、希望您能帮我们找到一个可行的解决方案。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    在与固件团队交谈后、我们需要查看 QMax 值在充电后是否会更新。 我将需要您再次运行测试、只需进行放电、放松、充电、放松部分测试。 但在测试之前、请保存一个 gg 文件。 然后在测试后保存另一个 gg 文件。 我们需要看到的 QMax 值将保存在 gg 文件中。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    将执行相同的操作、并让您知道。 我想我们需要几天时间才能再次进行设置。 给我们一些时间。 但上次我们做 dsg_rel_chg_rel 时、我没有注意到数据存储器中的 Qmax Cell 0有任何变化、它与之前一样。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们认为数据存储器在某种程度上被破坏、因为每次我们刷写 chemID 7671、我们只能看到 Ra 表发生变化、Qmax cell 0是4000、我们不知道怎么做。 如果可能、您可以向我们发送一个包含 chemID 7671闪存且参数已根据我们的电池包配置正确更改的全新.gg 文件、以便我们可以导入相同的.gg 文件并再次运行该周期吗?  

    谢谢!

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    是的、我可以让您获得一个新的.gg 文件。 我需要一些时间来为您获取它。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    别着急、慢慢来。 没问题。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    与此同时、我想用 EVM 和单节电池尝试一些过去几天的产品。 尝试使用 chemID 7671为单节电池运行学习周期。 单节电池也会发生同样的情况。 在循环前后检查了 QMax Cell 0、我不知道为什么以及即使在刷写化学 ID 7671后 QMax Cell 0是否为4000 mA 十六进制 在此处附加日志。

    此致、

    Srinath

    e2e.ti.com/.../dsg_5F00_31_2D00_7.log

    e2e.ti.com/.../dsg_5F00_rel_5F00_31_2D00_7.log

    e2e.ti.com/.../chg_5F00_1_2D00_8.log

    e2e.ti.com/.../chg_5F00_rel_5F00_1_2D00_8.log

    e2e.ti.com/.../afterchg_5F00_1cell.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    感谢您分享这些信息。 我目前在工作中积压工作。 我应该在下周给您回复。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    希望在下周开始时可能获得解决方案。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    我们正在对此进行调查、我们将在周一与您联系。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您让我们知道。 希望我们今天能找到解决方案。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    我们团队缺少 BQ34z100EVM。 我还在努力寻找一个可以使用的,所以我可以给你发送一个更新的 gg 文件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我可以理解。 请尽快与我们联系。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    我已在下面附加了定制的.srec 文件。

    e2e.ti.com/.../0100_5F00_2_5F00_02_2D00_bq34z100.srec

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth、

    我不确定 srec 文件对我们有何帮助、您能简要介绍一下吗? 我想您会向我们发送一个.gg 文件、我们可以将其导入到电量监测计中。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth、

    好的、这是我只需要编程到电量监测计中的黄金映像吗?

    此致、

    Srinath