This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:更新状态即使 DOD0的变化大于90%也不会变为05和06

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383214/bq34z100-update-status-not-going-to-05-and-06-even-though-dod0-change-is-more-than-90

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具与软件:

您好!

在与 TI 的一位同事在论坛中进行了长时间的对话之后、我们再次进行了 chemID 测试、并获得了新的 chemID (2153)、并使用我们的包开始对 BQ34Z100进行学习周期。 正如在其他帖子中所提到的、我们确保我们的电池包已放电至电量耗尽、让我们休息超过5个小时、并提供了 IT Enable 和 RESET、充电至充满电。 但更新状态从不变为05。 但是 TI 的一位同事说、即使更新状态没有进入05、我们的学习周期也完成了(不知道他们是怎么说的)。 我正在附加日志。 我希望有人可以帮助我们完成此学习周期、它已经耗尽了我们所剩的每一点能量、我们已经在电路板上花费了大量精力来立即停止此过程。  旧主题: e2e.ti.com/.../bq34z100-g1-dodateoc-dod0-qmax-dod0-stays-at-0

提前感谢、  

Srinath

e2e.ti.com/.../1513.dsg_5F00_24_2D00_6.log

e2e.ti.com/.../7851.dsg_5F00_rel_5F00_24_2D00_6.log

e2e.ti.com/.../0027.chg_5F00_25_2D00_6.log

e2e.ti.com/.../3632.chg_5F00_25_2D00_6_5F00_1.log

e2e.ti.com/.../3632.chg_5F00_rel_5F00_25_2D00_6.log

e2e.ti.com/.../1184.DataFlash_5F00_afterchg_5F00_25_2D00_6.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我们已刷写了您在这里连接的映像。 但 Qmax Cell 0看起来没有变化。 我附加这里的屏幕截图。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth 和 Nick、

    我们以某种方式获得了基本固件并在 EVM 上刷入了该固件、然后现在对其编程了 chemID 7476。 在此处附加.gg 文件。 如果有任何问题、敬请告知 需要根据我们的电池组配置进行更改、以便成功运行一个周期。

    此致、

    Srinath

    e2e.ti.com/.../flashedonEVM_5F00_fresh7476.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    确保在该新刷写的基本固件上配置了上一个 gg 文件中的所有配置。 所以在数据存储器上进行所有必要的更改。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我已经确保根据我所知的电池组配置正确地配置了数据存储器。 我认为最好在我们开始该周期之前检查我在上一封邮件中发送的文件是否有任何更改、无论如何、因为我们存在供应问题、这需要时间。

    谢谢!

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    我复查了文件、据我所知、它看起来不错。 让您再尝试一次学习周期、但它没有成功完成、那么我认为最好采用另一种方法。

    此致、

    Nick Richards  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们目前正在使用 EVM 尝试一个电池上的学习周期。 您会随时了解最新状态。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们现在在单个单元上进行了 dsg_rel_chg_rel、更新状态不是05。 在此处附加日志。 我希望您可以通过其他方法帮助我们。

    此致、

    Srinath

    e2e.ti.com/.../afterchg_5F00_1cell_5F00_9_2D00_8.gg.gg.csv

    e2e.ti.com/.../dsg_5F00_8_2D00_8.loge2e.ti.com/.../chg_5F00_9_2D00_8.log

    e2e.ti.com/.../chg_5F00_rel_5F00_9_2D00_8.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    期待收到您关于我们如何继续前进的消息。 我们的时间和选择即将用完。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    查看数据并了解最佳的下一种方法。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们的时间非常短、而且处于非常困难的境地。 我们需要尽快找到解决方案。 我们尝试连接当地 FAE 以发送单元格进行表征、但在初始回复后没有响应。 有没有任何可能,我们可以有一个1 - 1 - 1的呼叫,只要很快就清楚地知道到底发生了什么? 在这里、敬请帮助我们、我们在开发板上投入了大量资源、并花了大量时间来完成这个学习周期。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    我将帮助您对电池进行表征。 我将在这个平台上向您发送朋友请求、我们将继续通过私人消息进行讨论。

    此致、

    Nick Richards  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这是一个漫长的周末。 我们现在回来了。 将检查。

    此致、

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath:

    是的、将通过私人消息继续对话。

    此致、

    Nick Richards