This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:用于 TPS92692反馈补偿计算

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399055/tps92692-q1-for-tps92692-feedback-compensation-calculation

器件型号:TPS92692-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS92692

工具与软件:

你(们)好

我们的客户提出了一些关于 TPS92692的问题:

1、 在数据表的表2中给出了 G0、wp、wz 的计算公式、您能告诉我 Vo、iLED、D 在这些公式中是典型值还是最大值或最小值吗?  

2、 在第37页的应用示例中、根据迄今为止已知的条件、我和客户计算出的值不是 G0、WP 和 wz 的2.184,311.8kHz、13.4kHz。 您能否就这些指标的计算过程提供详细的建议? 包括 L、RIS、Cout、RD、Vin、 分别为 Vo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shelly、

    1) 1) 是、除非另有说明、否则为典型值。

    2) 2) 请给我一些时间来回顾示例并查看是否有错误。  您得到了什么值?   我会使用计算工具根据您的条件判断出相应的值。   https://www.ti.com/tool/download/SLVC687 

    -fhoude.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    关于升压 G0、wz、wp、计算如下图所示。 数据表中给出的公式63与我的公式不匹配、并且由计算工具在相同条件下计算得出的 G0为13.8dB、与数据表中给出的2.184不同。
    能否详细说明原因和推导过程?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何获得 Rd (LED 灯串电阻)?  您将其设为4.2? 这是从哪里来的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 我没有及时告诉您4.2 Ω 是我们的客户得到的值、但如果数据表给出的3 Ω、我们可以 计算出 G0为5.0809、它与数据表(包括 wz、wp)不同。 我们的客户对此感到困惑、能否请您尽快给出具体答案和推导流程?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    大家好。 kindy 想现在有任何更新的这种情况在这里? 如果是、您能否概述公式推导过程。 客户请求紧急、这可能会影响业务。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中似乎有一个拼写错误。  计算工具正确。  请使用它。   

    -fhoude.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的答复、我将建议客户以计算工具优先。 您能否更正数据表并发布新版本?

    谢谢!