This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:TPSM63603:5V 实施在启动时短路。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401918/tpsm63603-tpsm63603-5v-implementation-shorting-out-at-start-up

器件型号:TPSM63603

工具与软件:

您好!

 我想跟进 Steve W.发表的这篇主题、实际上我正在接管并帮助他完成的一些工作。 我们在某些音频板设计中一直在使用 TPSM63603、我们注意到、由于使用 TPSM63603元件、模拟信号上会出现相当大的噪声。 我的假设是、产生噪声可以归因于我们为所有信号 GND 以及电源(以及从 PGND 到 DGND 的连接)使用了相同的模拟 GND。

 我们目前的计划是为每个直流/直流器件隔离并浇注独立的铜 AGND、以减轻部分这种噪声。 我希望从 TI 获得一些关于我们应如何为每个器件的 AGND 和 PGND 接头接线的指导。 在您的典型应用电路中、它看起来好像只是一根导线、但是、由于这会产生很多噪声、是否强烈建议使用大电容器作为这些 GND 平面之间的连接? 你们都有价值建议吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要将它们连接在单点、如数据表中所示。 不建议通过电容器将它们分开。 器件开关时预计会产生噪声、但遵循布局的数据表指南有助于 更大限度地降低噪声。

    谢谢!

    Joshua Austria.