This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830A:一个 PMIC 可为4个 DDR 供电

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53830A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401616/tps53830a-one-pmic-provide-power-to-4-ddrs

器件型号:TPS53830A

工具与软件:

嗨、团队:  

如果 DDR5电流要求足够小、是否可以使用 TPS53830A 为4个 DDR5提供以下电源?  

尼森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    您是指4个 DDR5 IC 还是4个 DDR5 DIMM? 在典型的 DIMM 上、一个 TPS53830A 为多个 DDR5 IC 供电。

    此致、

    Matt