This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22E:TI SPICE 网络问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401074/tpsm843b22e-ti-spice-netlist-problem

器件型号:TPSM843B22E
主题中讨论的其他器件: TPSM843B22

工具与软件:

您好:

我将使用新的 TPSM843E 尝试第一次 TI PSPICE 仿真(昨天刚刚在 TI PSPICE 中添加了"843"系列的模型)。  但是、在尝试运行仿真时、我收到网表失败错误。  会话文件显示以下内容:

下面我附上一个 Zip 文件,其中包含电路的 DSN、OPJ 和 png 文件。  

您能提供任何建议吗?

谢谢!

Farron

e2e.ti.com/.../1V_2D00_10A_2D00_TPSM843B22E_2D00_V1P0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zip 文件中的文件为空。   尝试使用 TPSM843B22 产品文件夹 https://www.ti.com/lit/zip/slum896中的 pspice 测试台

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫、您好:

    好的、我尝试了该示例、它确实在运行。  它可以适应我计划的确切电路、并且仍在运行。  但是、在向输出电容器组添加寄生电阻和电感以模拟实际纹波后、在仿真冻结之前、它只会运行100us 到200us。  

    这也是一个相当慢的仿真,因为在3.9 GHz 8核 PC 上仿真时间每分钟大约有70 us 的操作时间。  在该速率下、5ms 仿真如果要运行、可能需要超过一个小时。  我读到、Cadence 使 PSPICE 在以前的仿真速度方面提高了约5倍、但它似乎仍然相当缓慢。  

    谢谢!

    Farron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享新项目?   如果不想公开文件、可以通过 e2e 邮件发送。   我们可以检查系统上测试台的冻结和速度。