This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50配置

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395935/bq40z50-r2-bq40z50-configuration

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

我使用的是 BQ40z50EVM、并已按照用户指南中的步骤对其进行设置。 以下是我已经采取的步骤:

  1. 已连接4节串联电池(ICR18650 3.7V 2500mA)。
  2. 将电源连接到 PACK+/PACK-。
  3. 已将串行通信端口连接到 EV2400。
  4. 下载 bqStudio 软件。
  5. 将系统存在引脚连接到 PACK-。
  6. 更改了 DA 寄存器、将串联电芯数量设置为4个。
  7. 已验证与器件的通信。
  8. 设置化合物屏幕。

尽管执行了这些步骤、但 BQ40z50EVM 在连接负载时不会输出电压、并且不会指示芯片正在充电。

有人可以帮助我解决此问题吗? 芯片无法输出电压或指示正在充电的潜在原因和解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kipton:

    [报价 USERID="305346" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395935/bq40z50-r2-bq40z50-configuration 尽管执行了以下步骤、但 BQ40z50EVM 在连接负载时不会输出电压、并且不存在芯片正在充电的指示。[/QUOT]

    仅为了确认、当 PACK 引脚连接了负载时、没有迹象表明器件正在充电或放电?

    如何启用 FET、这些 FET 是由电量监测计使用 FET_ENABLE 命令进行控制还是由手动控制?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Anthony、您好!

    是的、当 PACK 引脚连接负载时、不存在器件正在充电或放电的迹象。

    可使用制造商访问寄存器中的0x0022命令导通充电和放电 FET、从而启用这些 FET。

    谢谢你

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kipton:

    CHG Current Threshold 和 DSG Current Threshold 参数设置为什么? 当连接负载进行充电或放电时、是否满足这些阈值?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。

    我当前使用的是"CHG Current Threshold"的默认值、它设置为500mV。 要启用 FET、我将发送0x0022命令。

    此外、我根据25°C 校准了温度、但我注意到在 bqStudio 左侧的仪表板中、温度显示为-273.2°C。 我正在使用 BQ40z50-EVM、这种器件具有内置的温度传感器、因此我怀疑配置中仍然缺少某些内容。

    对于我的设置:

    • 我使用设置为14.6V 和2A 的直流电源进行充电。
    • 我使用一个设置为12V 和2A 的可编程负载进行放电。

    非常感谢您能提供任何见解。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kipton:

    感谢您的澄清。 由于要在启用 FET 的情况下清除充电/放电电流阈值、因此电流应该能够通过。 如果您可以确认以下位的状态、将有助于我们确认未通过电流的原因:

    1) Operation Status A 中的[XCHG]和[XDSG]。这些位通常在触发保护时会禁用 CHG 或 DSG FET。

    2) 2)如果在安全状态或 PF 状态寄存器中设置了任何位。 这将确认是否触发保护。

    此致、

    Anthony