This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:大型封装

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401444/tps3422-big-package

器件型号:TPS3422

工具与软件:

您好!

TPS3422有一个很大的封装、如 SOT23-6或 SC70-6?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rangel:

    我们仅提供采用 USON (1.45mm x 1.00mm)封装的 TPS3422。 采用较大封装(DDF、SOT23 8引脚、2.9mm x 1.6mm)的最相似 IC 是 TPS3435CAKAGDDFR、 它可用作6.4s 按钮和200ms 的复位脉冲。  

    您能解释一下您为什么要使用封装更大的 IC 进行设计吗? 这是否出于散热问题?

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅考虑手动组装尺寸。

    谢谢。