This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:开关 MOSFET 过热

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17577Q5A, LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401561/lm25149-switching-mosfet-over-heating

器件型号:LM25149
主题中讨论的其他器件:CSD17577Q5A

工具与软件:

您好!

LM25149 MOSFET 设计有一个问题、我们使用24V 输入电压、目前正在输出5.3V。对于负载、我们使用3个并联电阻、值为1.5欧姆。 在电流测试设置下、我们仅从电路中汲取电流、MOSFET CSD17577Q5A 加热到120 - 130度。 如果我们将输入电压降低到14V、则能够从电路汲取4A 电流、并且 MOSFET 达到最大95度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    请确认您的 MOSFET 选择遵循 数据表第9.1.1.4节中概述的指南 您还可参阅快速入门计算器、以帮助验证您的设计。 如果您需要帮助、请随时重新打开该主题贴。

    谢谢!

    Joshua Austria.