This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:电流测量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA114, INA214, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400841/bq25750-current-measurements

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件:BQ25780INA214、INA114

工具与软件:

您好!

我´m 使用 BQ25780设计 PCB、并且电流测量出现一些奇怪的行为。

在我的第一个设计中、我意识到 SRN/SRP 上的测量值低于在电池处测量的充电电流。 例如、当 BQ25780寄存器向我提供710mA 时、我使用 DMM 810mA 进行测量。

在第二个 PCB 设计中、我还在分流器上连接了一个额外的电流检测放大器(INA214)。 有些结果! 还有 INA214给我710mA :-O

对我´s 它绝对奇怪的100mA 是消失了...

有什么想法吗?

此致、

Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim、您好!

    澄清一下、您是测量来自 BQ25750 ADC 寄存器的电池电流、还是测量 SRN/SRP 引脚上的电压还是直接测量感应电阻器(R24)上的电压?

    请记住、这是一个很难进行的测量。 在电池检测电阻器上存在810mA 的情况下、电阻器上只有4mV 的差值。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我通过读取寄存器并使用电流放大器(随附原理图中的 INA114、U12)测量分流电阻器(SRN/SRP)进行测量。

    ´m 我使用 INA114的原因是因为分流器上的电压非常低。 ´m 测量如此低的电压可能非常困难、我想知道、寄存器和 INA 为我提供了相同的电流、但低于电池电缆中的安培表。

    e2e.ti.com/.../5355.Charger.pdf

    此致、

    Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim、您好!

    进一步澄清一下、您是在 SRN/SRP 还是在 P_OUT/BAT_F 处测量? 测量 SRN/SRP 处的电流与在 P_OUT/BAT_F 处测量的电流不同

    为了更精确地测量电流、直接在检测电阻上进行测量可能更好。

    另外要记住、BQ25750 ADC 没有精度规格。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    在我随附的原理图中、您可以看到使用 SRN/SRP 之间分流器中的 INA214测量 I´m。 ´s 这样做是因为您在几周前的另一个讨论中告诉我、BQ25750中的电流测量精度尚未定义。 但使用额外的 INA 获得的结果与使用 BQ 寄存器获得的结果几乎相同。

    为什么 BAT_F 处的电流与 SRN/SRP 处分流器上的测量值不同?

    此致、

    Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim、您好!

    直接在 R5上测量的电压与在 SRN 和 SRP 电阻器上测量的电压略有不同。 这是因为 SRN/SRP 引脚连接了一个 RC 滤波器、有助于 IC 测量 R5的电压。

    为了总结您执行的两项测试、您使用了2个不同的电流检测放大器来测量 SRN/SRP 电阻之间的差异。 是否可以获得直接通过 R5测量电流的不同结果?

    此致、
    埃森·加洛韦