This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:USB PD3.0设计

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1064, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401537/tps65987d-usb-pd3-0-design

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TUSB1146TUSB1064

工具与软件:

你(们)好
我正在计划使用交替模式(TUSB1146/TUSB1064)的系统。
除了选择通过 USB 传输视频外、我还需要 PD 控制器。
我需要系统在20V 的电压(可支持15V 和9V、目前限值为5V)和1A 的最大电流(20V => 20W)下工作。
我需要在灌电流侧、系统将知道如何在连接电缆并施加电压时自行唤醒。
我需要拉电流侧的系统检测是否连接了灌电流器件并允许电流流入系统(电缆检测?)
我很乐意收到有关接收端和发送端组件的建议、这些组件都符合要求、并且可以同时使用 alt 模式组件。
此外、我需要释放 DP/DN 线路、用于在终端设备之间传输常规信息。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoav:  

    对于您的应用、我推荐 TPS65987DDK、此器件与 PD3.1规范兼容、支持主机和器件的交替模式、并且具有高达5A 的集成电源路径功能。 您可以在此处找到产品页面: https://www.ti.com/product/TPS65987DDK 

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    它是否支持在不进行硬件更改的情况下处理不同电压电平输入? (20V/15V/9V)

    是否必须有最小电流在路径上流动?

    您是否有适合我的应用的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoav:

    TPS65987DDK 能够支持高达100W (20V/5A)的 DRP 应用、此器件附带两个内部高压电源路径、并且还可以添加可选的外部电源路径。 TPS65987DDK 将与连接的端口伙伴协商、以确定电源角色(供电方/受电方)和电源要求(电压/电流)。  

    不需要最小电流来流经路径、电流限制取决于每个用户的系统要求。  

    您可以参考 TPS65987DDK EVM 作为参考设计、原理图包含在 EVM 用户指南中、链接为: https://www.ti.com/lit/ug/slvucs6/slvucs6.pdf?ts EVM=1724097780153&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65987DDK 

    谢谢。此致、

    Raymond Lin