This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS1H100-Q1:计算限流和放大器;H、HB、&amp 中的结温;HC 系列高侧电源开关

Guru**** 2557790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402109/faq-tps1h100-q1-calculating-current-limit-junction-temperature-in-h-hb-hc-family-high-side-power-switches

器件型号:TPS1H100-Q1

工具与软件:

H、HB 和 HC 系列高侧电源开关器件通过 在连接到芯片的外部电路中放置一个电阻器(RILIM)来实现电流限制、并且电流限制可以根据所用电阻的值进行调节。 本应用手册进一步讨论了该功能。  

不过、电流限制可能高于或低于电流限值设置、具体取决于多个因素。 因此、了解电流限制的适用范围对于设备用户至关重要。 每个器件的固有  电流限制精度在不同的电流级别下可能有所不同。 例如、在较低电流限制设置下、器件的电流限制精度可能为+/- 20%(电流限制可在比预期电流限制值低20%或高至20%时激活)、而在较高电流限制设置下、精度为+/- 3%。 此外、 所用 RILIM 电阻器的容差将影响可激活限流功能的范围。

这些变化来源使得估算 电流限制有效范围变得不那么简单、因此我们设计了一款计算器、在这里将所有这些变量考虑在内:  

 e2e.ti.com/.../H_5F00_HB_5F00_HC_5F00_ICLPDISS_5F00_calculator.xlsm

例如、我们将使用计算器来估算 TPS1HC30的预期电流限制范围。 用户首先输入其所需的电流限值作为第1部分的输入、在本例中为100 mA。

对用户很重要的输出是理论 RILIM。  我们之所以将其称为 理论值、是因为该值可能 与  标准电阻器值不完全匹配。

 

在工作表底部有一个标准电阻器值及其相关容差的列表。 用户可以查看此内容并选择他们知道他们将有权访问和/或计划使用的值。

然后将标准电阻器值及其容差输入到计算器的第2部分。 计算器将估算的电流限制有效范围表示为输出。 有效电阻表示 RILIM 在给定容差的情况下的最小、典型(或标称)和最大电阻:

REFF、ILIM、MIN = RILIM *(1-容差%)

REFF、ILIM = RILIM

REFF、ILIM、MIN = RILIM *(1+容差%)

最小、典型和最大电流限制计算如下:

ICL、MIN =(REFF、ILIM、MAX * VCL)/ KCL、MIN

ICL、typ =(RILIM * VCL)/ KCL、typ

ICL、MAX =(REFF、ILIM、MIN * VCL)/KCL、MAX

HC device Calculator 的工作方式与此处所示的步骤类似。

用户可能还需要了解在其器件运行条件下是否存在热关断风险。 热结计算器可以简单地回答这个问题 (免责声明: 在撰写本文时、热结计算器仅可计算 每个器件上单个通道的 TJ)。  

 

例如、我们将使用计算器来估算  TPS1HC30的预期 TJ。 用户只需输入 IOUT 和环境温度(TA)作为输入。  

我们可以看到显示 TJ 的单元格 仍然为绿色、表示器件未处于可能发生热关断的温度。

当输入导致  可能发生热关断的 TJ 时、显示 TJ 的电芯 将变为红色。 H 系列器件的相应计算器以相同的方式工作。

-纳特·纽曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nate!

    如果您对此计算器或 TI 的高侧开关产品系列有任何疑问、请点击页面右上角的红色"提出新问题"按钮。