This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:缩短 CHG/DSG FET 导通/关断时间

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402788/bq76952evm-reduce-chg-dsg-fet-turn-on-off-time

器件型号:BQ76952EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、我们在 CHG/DSG 引脚上使用5.1K 串联电阻。 我们可以利用的这些电阻的分钟值是多少?

客户想知道 如何缩短 FET 导通/关断时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户想缩短 FET 导通/关断时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、初学者、

    可使用的最小电阻器值也取决于您的 MOSFET 选择、但不建议低于100欧姆、为引脚与电流路径提供某种程度的隔离。 第7章 CHG 驱动器电流路径 在应用手册中、 采用 BQ76952/BQ76942的多个 FET可能会有助于进一步实现这一点。

    之前的论坛博文 BQ76952 DSG MOS 导通延迟过长、可以帮助您提供有关缩短 FET 导通/关断时间的更多信息。

    此致、
    Alexis