工具与软件:
团队成员、您好!
我们目前正在开发使用 TPS65988的器件。
我们的配置如下:
- 端口 A 作为灌电流和拉电流(20V@3A 灌电流、仅拉电流为5V)、双角色数据
- 端口 B 作为仅供电方(5V)、仅主机
用例1: 该器件仅由 VBUS、端口 A 受电方、端口 B 供电方供电
用例2: 器件由外部供电、端口 A 和 B 均由电源供电
我们的器件有两种供电方式:
- 24V 电压供电
- 电力输送
问题是、当器件由24V 外部供电时、端口 A 上的 DRD 模式在主机模式下不起作用。 我很好奇这是否会因为 TPS 在 PP_HV 引脚上看到外部24V 电压而发生? 断开24V 连接时、可以看到主机模式正常工作。 但是、这随后会禁用器件通过 USB 供电的功能。
请在这个问题上为我提供帮助吗? 如果您需要更多详细信息、请告诉我。 提前感谢!
巴哈尔